LogicObject.GetPanelLoader(string)

Renvoie un objet C#
PanelLoader
qui correspond à l’objet
Dynamic panel
indiqué dans l’argument.
CONSEIL: L’API utilise l’alias généré automatiquement par le moteur de présentation lors de l’exécution pour le panneau. Consultez la rubrique Alias.
PanelLoader GetPanelLoader(string
panelLoaderName
);

Arguments

panelLoaderName
(string)
BrowseName
de l'objet
Dynamic panel
.

Renvoie

PanelLoader
Objet C# correspondant à l’objet
Dynamic panel
.

Exemple

L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C# qui correspond à l’objet
PanelLoader1
dans lequel vous souhaitez créer un objet
Motor
.
var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.