Fenêtre

Conteneur graphique racine. Dans un moteur de présentation, peut être défini pour déterminer l’interface utilisateur initiale lors de l’exécution.
BrowseName
Window
SuperType

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
X
X
Variable de coordonnées X.
Y
Y
Variable de coordonnées Y.
Largeur
Width
Largeur de la fenêtre. Elle peut accepter des valeurs supérieures ou égales à zéro. La valeur Auto définit la largeur égale à la largeur du contenu (dans ce cas, l’objet est réduit lorsqu’il n’y a pas de contenu).
Hauteur
Height
Hauteur de la fenêtre. Elle peut accepter des valeurs supérieures ou égales à zéro. La valeur Auto définit la hauteur égale à la hauteur du contenu (dans ce cas, l’objet est réduit lorsqu’il n’y a pas de contenu).
Plein écran
FullScreen
La fenêtre s’affiche en plein écran et par conséquent les propriétés X, Y, Largeur et Hauteur sont ignorées. Sur les systèmes Linux Rockwell Automation, l’interface s’affiche toujours en plein écran, même si cette propriété est désactivée.
Toujours au premier plan
AlwaysOnTop
Au démarrage d’exécution, la fenêtre est placée au premier plan par rapport aux autres fenêtres affichées sur le même écran.
Légende
Caption
Titre de la fenêtre lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.