Broker Eclipse Mosquitto

Push Agent prend en charge les modes de communication suivants avec le broker Mosquitto.
Anonyme
Envoyez et recevez des messages sans authentification auprès du broker.
Authentifié
Envoyez et recevez des messages après vous être authentifié à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.
Sécurisé
Envoyez et recevez des messages chiffrés via SSL.
CONSEIL:
Adaptez la configuration du broker à vos besoins. Sélectionnez le mode de communication et le port.
Port 1883
Utilisé pour une communication anonyme/authentifiée.
Port 8883
Utilisé pour une communication sécurisée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal