Ajouter un type de vue
Créez un type de vue dans le dossier
Vues
.Conditions préalables
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surVueset sélectionnez .
- (facultatif) DansPropriétés, définissez les propriétés du type de vue.CONSEIL:Par défaut, chaque nouvelle vue s’étend pour couvrir la totalité de l’objet parent.Pour plus d’informations, passez le curseur de la souris sur les propriétés.Chaque instance du type de vue utilise ces propriétés comme propriétés par défaut.
- (Facultatif) Ajoutez des objets au type de vue.Chaque instance du type de vue inclut les objets enfants du type de vue. Vous ne pouvez pas retirer des types de vue les objets hérités par des instances de vue.
Fournir une réponse