IUANode.Find<T>(browseName)
Renvoie un objet C# qui correspond au premier nœud enfant trouvé dans les enfants du nœud sur lequel la méthode est appelée. L’objet renvoyé est du type spécifié et son nom correspond à l’argument.
CONSEIL:
Dans Visual Studio et Visual Studio Code, la spécification du type exact (
<T>
) améliore la finalisation du code intelligent et facilite l’identification des erreurs lors de l’écriture du code.Lors de l’exécution, on sait avec certitude si le nœud recherché est du type demandé. Si le nœud recherché n’est pas du type demandé, l’API renvoie
null
.T Find<T>(stringbrowseName);
Arguments
- T
- Classe C# IUANode correspondant à la classe d’objet C# à renvoyer.
- browseName(string)
- LeBrowseNamedu nœud à rechercher.
Renvoie
- T
- Objet C# correspondant au nœud trouvé.
Exemples
L’exemple suivant présente un objet C# renvoyé qui correspond au premier nœud enfant
Motor1
du nœud qui contient le NetLogic :var motor = Owner.Find<Motor>("Motor1"); var currentSpeed = motor.Speed;
Fournir une réponse