Développer une solution pour importer des objets

Ce script de conception crée des objets dans le projet en fonction des données d’un fichier
CSV
.
CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
ObjectsFromCSV.zip
Conditions préalables
Dans l'exemple suivant, le fichier
CSV
contient des informations sur les alarmes et les variables de modèle utilisées par ces alarmes.
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
Description des colonnes
CSV
Colonne #1
Colonne #2
Colonne #3
Colonne #4
Indique si vous devez créer une variable de projet (mot-clé
variable
) ou une alarme (mot-clé
alarm
).
Indique le nom du nœud à créer.
Indique le type de données à utiliser pour créer la variable :
  • Numérique (mot-clé
    digital
    )
  • Limite (mot-clé
    analog
    )
Indique la variable vers laquelle faire pointer l'alarme.
CONSEIL: Le fichier
CSV
fait partie de l’exemple de projet. Vous pouvez également télécharger le fichier
CSV
individuellement à partir de : alarms.csv
  1. Pour développer le projet
  2. Enregistrez le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal