IUANode.FindVariable(browseName)
Renvoie un objet C#
IUAVariable
. L’objet renvoyé correspond à la première variable enfant trouvée dans les enfants du nœud sur lequel la méthode est appelée. Le nom d'objet renvoyé correspond à l'argument.IUAVariable FindVariable(stringbrowseName);
Arguments
- browseName(string)
- LeBrowseNamedu nœud à rechercher.
Renvoie
- IUANode
- Objet C# correspondant à la variable trouvée.
Exemple
L’exemple suivant présente un objet C# renvoyé qui correspond à la première variable enfant
Speed
du nœud racine du projet :var currentSpeed = Project.Current.FindVariable("Speed");
Fournir une réponse