- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Ouvrir le projet dans un éditeur de code externe
Vous pouvez ouvrir l’intégralité du projet dans un éditeur de code externe.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour ouvrir le projet dans un éditeur de code externe
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
Fournir une réponse