Retirer l’unité de mesure d’une variable

Retirez l'unité de mesure d'une variable pour que la valeur de cette dernière cesse de l'afficher.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez une variable.
  2. Dans
    Propriétés
    , sélectionnez l'unité de mesure dans la valeur de la variable.
  3. Sélectionnez
    <Aucun>
    , puis choisissez
    Sélectionner
    .
L'unité de mesure est retirée de la variable.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.