Chargeur de panneau
Conteneur qui affiche différents panneaux alternatifs lors de l’exécution selon les logiques définies.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Nœud d’alias du panneau | PanelAliasNode | Nœud vers lequel pointer un alias dans le panneau à afficher. | |
Animation d’entrée | EnterAnimation | Type d’animation d’entrée lors de la modification du panneau. | |
Animation de sortie | ExitAnimation | Type d’animation de sortie lors de la modification du panneau. | |
Fournir une réponse