Ajouter un formulaire de connexion (type)
Ajoutez un type de widget à partir des bibliothèques de modèles.
- Ajoutez un widget préconfiguré (type) :
- Dans la barre d’outils, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezLogin form.
- SousComposants, faites glisserFormulaire de connexionversInterface utilisateurdansVue de projet.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreUtilisateurset .
Fournir une réponse