Dupliquer un schéma de recette

Dupliquez un schéma de recette en fonction du schéma de recette existant.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  2. Dans le volet central, sélectionnez
    Configurer une recette
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le schéma de recette disponible et sélectionnez
    Dupliquer
    .
Si nécessaire, modifiez le schéma de recette dupliqué. Consultez la rubrique Modifier un schéma de recette.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal