Créer une jauge linéaire de thermomètre
Créez une jauge linéaire avec une zone d’avertissement permettant d’indiquer la température actuelle.
- Créer et configurer la jauge :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (Type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnezet saisissezThermometerGauge.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Définir la zone d’avertissement de la jauge de valeur :
- DansPropriétés, en regard deZones d’avertissement, sélectionnez.
- SousZoneD’avertissement1, définissezCouleursur#f30000.
- DéfinissezDesur75.
- DéfinissezÀsur100.
Fournir une réponse