Développer une alarme de changement de température
Développez une alarme qui signale le moment où la température dépasse une valeur définie.
Exemple d’application

NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
TemperatureChangeAlarm.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse