Créer une grille d'alarmes

Insérez une grille de données d’alarme préconfigurée.
CONSEIL: Si vous souhaitez créer une grille d’alarmes personnalisée à partir de zéro, reportez-vous à la rubrique Développer un tableau de bord d’alarme codé en couleur.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques
    , recherchez
    Alarm Grid
    .
  3. À partir de
    Composants
    , faites glisser
    Grille d’alarmes
    vers
    MainWindow (type)
    dans
    Vue de projet
    .
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal