Configurer une table de base de données

Vous pouvez configurer manuellement une structure de base de données et la remplir avec des méthodes NetLogic, ou utiliser un client OPC UA.
  1. Pour configurer une table de base de données
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet
    Base de données
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Tables
    , sélectionnez
    Add
    pour ajouter une table de base de données.
  4. En regard de
    Colonnes
    , sélectionnez
    Add
    pour créer une colonne de table.
  5. (facultatif) Pour modifier le type de données de la valeur de colonne, en regard de
    Colonne
    #
    , sélectionnez
    BaseDataType
    et sélectionnez un autre type de données.
  6. Entrez une valeur
    Colonne
    #
    ou créez un lien dynamique.
  7. (facultatif) Pour modifier le nom de la colonne, passez le curseur de la souris sur
    Colonne
    #
    , sélectionnez
    Edit
    et saisissez un nom personnalisé.
  8. Si vous utilisez une base de données intégrée, définissez la
    Limite d’enregistrement
    .
    • La propriété
      Limite d’enregistrement
      ne prend effet que s’il y a au moins une colonne dans la table nommée
      Timestamp
      ou
      Time
      et qui est du type de données
      DateTime
      .
      CONSEIL: Les colonnes
      Timestamp
      ou
      Time
      sont automatiquement ajoutées à la table si vous utilisez une base de données pour stocker des données à partir d’un enregistreur.
    • La valeur minimale de la
      Limite d’enregistrement
      est
      1000
      .
    Lors de l’exécution, tous les enregistrements qui dépassent la limite d’enregistrement sont supprimés.
    IMPORTANT: Les enregistrements sont supprimés lorsqu’ils dépassent un seuil égal à
    0.1%
    de la valeur limite. Par exemple, si la
    Limite d’enregistrement
    est définie sur
    10000
    , lorsque
    10010
     enregistrements sont atteints, les
    10
     enregistrements les plus anciens sont automatiquement supprimés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal