Créer un commutateur pour activer des contraintes
Créez un commutateur qui bascule entre les contraintes de valeurs de variables.
- Créer une étiquette :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissezToggleConstraintLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurEnable constraint.
- Créer le commutateur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le commutateur, sélectionnezet saisissezToggleConstraintSwitch.
- Dans le voletPropriétés, créez un lien dynamique entreActifet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse