Dupliquer un enregistreur de données
La duplication d’un enregistreur de données configure un nouvel enregistreur en fonction de l’enregistreur existant.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Ouvrir la page de tableau de bord
- Dans le volet central, sélectionnezConfigurer un enregistreur de données.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’enregistreur de données à dupliquer et sélectionnezDupliquer.Un nouvel enregistreur de données s'affiche dans la liste des enregistreurs de données disponibles.
Modifiez les paramètres de l’enregistreur dupliqué. Consultez la rubrique Modifier un enregistreur de données.
Fournir une réponse