Créer une étiquette d’horloge

Créez une étiquette qui affiche l’heure actuelle.
  1. Créer l’étiquette :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ClockLabel
      .
  2. Configurer l’étiquette
    1. IMPORTANT:
      Lors de l’exécution de cette étape, dans la boîte de dialogue de lien dynamique située en bas, sélectionnez un format horaire dans le menu déroulant
      Format
      .
      Par exemple, sélectionnez
      h:mm:ss [AM/PM]
      .
      Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      NetLogic
      ClockLogic
      Heure
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    2. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Visible
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (Type)
      ShowClockCheckBox
      Actif
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal