Créer des panneaux
Créez un panneau de navigation permettant de basculer entre deux autres panneaux.
- Créer un SavePanel (type) :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnezet saisissezSavePanel.
- Créer un ValuePanel (type) :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnezet saisissezValuePanel.
- Créer un PanneauDeNavigation :Un panneau de navigation vous permet de basculer entre différents panneaux.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, sousPanneau1, créez un lien dynamique entre la propriétéPanneauet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DansPropriétés, en regard dePanneaux, sélectionnez.
- DansPropriétés, sousPanneau2, créez un lien dynamique entre la propriétéPanneauet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse