Définir la durée d’interrogation des variables dynamiques pour les alarmes
Définissez l’intervalle de temps entre les lectures des valeurs des variables des serveurs OPC UA et des valeurs de balises des automates.
- DansVue de projet, sélectionnez le nœud racine du projet.
- DansPropriétés, définissezDurée d’interrogation des variables dynamiques.CONSEIL: Définissez la durée d’interrogation entre échantillonnages au format HHHH:MM:SS.MS.
Fournir une réponse