Configuration d’événement
Configuration d’un type d’événement à surveiller via l’enregistreur d’événements.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Source d’événement | EventSource | Nœud source des événements d’intérêt. Si la valeur est vide, elle considère les événements d’intérêt générés par tout objet de projet. | |
Écouter le sous-arbre | MonitorSubtree | Si Vrai, source les nœuds enfants du nœud sélectionné dans la source d’événement. | |
Sessions non interactives exclues | ExcludeNonInteractiveSessions | Enregistre uniquement les événements générés par les interactions des utilisateurs avec l’interface graphique de l’application, et ignore les événements générés par d’autres logiques. |
Fournir une réponse