Ajouter un traceur de ligne de tableau
Ajoutez un traceur de ligne de tableau pour visualiser la distance entre les valeurs d’une variable bidimensionnelle.
Conditions préalables
- Ajouter un traceur de ligne de tableau
- DansVue de projet, sélectionnez ou créez une variable bidimensionnelle du type de données Number.Pour plus d’informations, consultez Variables.Par exemple, créez une variable du type de données Number[2,2].
- Choisissez ou créez un objetGraphiqueXY.
- DansPropriétés, en regardTraceurs, sélectionnezet sélectionnezTraceur de ligne de tableau.
- Créez un lien dynamique entreTableau de pointset la variable bidimensionnelle.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- (Facultatif) Rendez le traceur de ligne de tableau modifiable lors de l’exécution :
- Définissez la propriétéModifiablesurVrai.
- DansTableau de points, sélectionnezet sélectionnezModifier le lien dynamiqueAvancé.
- Dans l’Éditeur de liens dynamiques complexes, définissez le sens du lien sur
.
Fournir une réponse