Valider des modifications apportées à un référentiel local

Enregistrez les modifications apportées à un projet uniquement sur l’ordinateur local. Les modifications enregistrées ne sont pas sauvegardées sur un référentiel. Validez les modifications afin qu’elles soient sauvegardées sur le référentiel local qui se trouve dans le dossier du projet sur l’ordinateur local.
  1. Sélectionnez
    Enregistrer et valider
    .  
  2. Si le contrôle de version n’est pas configuré et que le message « Vous devez configurer un nom d’utilisateur et un e-mail dans les options de FactoryTalk Optix Studio avant d'effectuer une validation » s’affiche :
    1. Dans la barre de titre de
      FactoryTalk Optix Studio
      , sélectionnez
      Options FactoryTalk Optix Studio
      .
    2. Sélectionnez
      Contrôle de version
      .
    3. Sous
      Configuration utilisateur du contrôle de version
      , dans
      Nom d’utilisateur
      , saisissez votre nom d’utilisateur.
      CONSEIL: Le
      Nom d’utilisateur
      est le nom qui s’affiche en regard des validations lorsque vous ouvrez
      Voir l’historique
      pour un projet. Voir l’historique identifie vos validations avec la première lettre de votre nom d’utilisateur.
    4. Dans
      E-mail utilisateur
      , saisissez votre adresse e-mail.
    5. Sélectionnez
      Enregistrer
      .
  3. Dans
    Enregistrer et valider
    , sous
    Message de validation
    , saisissez une description des modifications que vous validez.
  4. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.