Exporter les chaînes traduites vers un fichier CSV
Exportez les chaînes à utiliser dans un autre projet pour éviter d’avoir à recréer et à traduire les chaînes. Exportez les chaînes traduites vers un fichier CSV, en utilisant le script prédéfini dans la bibliothèque de modèles.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- SélectionnezScripts.
- SousComposants, faites glisserImportation et exportation de traductionsvers le nœud du projet ou le dossierTraductions.
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezFermer.
- Lorsque l’optionImporter et exporter des traductionsest sélectionnée, dansPropriétés, dansCSVPath, recherchez et sélectionnez le fichier .CSV.
- DansCharacterSeperator, sélectionnez le séparateur.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surImporter et exporter des traductions, puis sélectionnezExécuter ExportTranslations.
Fournir une réponse