Créer des variables de projet
Créez les variables Vitesse et Accélération pour les utiliser dans la conception de l’interface utilisateur.
- DansVue de projet, créez deux variables en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossierModèleet en sélectionnant .
- Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez et saisissez :
- Speed
- Acceleration
Fournir une réponse