Ajouter un client OPC UA
Configurez un client OPC UA pour importer des nœuds au moment de la conception à partir d’un serveur OPC UA.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Ouvrir la page de tableau de bord
- SélectionnezConfigurer les communications vers les dispositifs.
- SélectionnezNouveau client OPC UA.
- (Facultatif) Modifiez le nom du client OPC UA.
- SélectionnezSuivant.
- SousPropriétés, configurez les paramètres de base du client OPC UA et sélectionnezSuivant.
- URL du point de terminaison du serveur. Protocole de communication et adresse réseau du point de terminaison sur le serveur OPC UA.
- Mode de sécurité de message minimal:
- Aucun. Les messages peuvent ne pas être signés et chiffrés.
- Signature. Les messages doivent être signés ou signés et chiffrés.
- Signature et chiffrement. Les messages doivent être signés et chiffrés.
- Politique de sécurité minimale:
- Aucune. Le client OPC UA ne requiert aucune politique de sécurité spécifique.
- Basic256Sha256. Le client OPC UA requiert cette politique ou une politique plus sécurisée.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. Le client OPC UA requiert cette politique ou une politique plus sécurisée.
- Aes256_Sha256_RsaPss. Le client OPC UA requiert cette politique.
- Fichier de certificat client. Fichier de certificat publicDERdu client OPC UA (X509v3).CONSEIL: Le fichier de certificat client doit se trouver dans le dossierFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- Fichier de clé privée client. Fichier de clé privéePEMdu client OPC UA encodé en ASCII Base64.CONSEIL: Le fichier de clé privée client doit se trouver dans le dossierFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- SélectionnezSuivant.
- Configurez l’importation du NodeSet :
- Pour importer le NodeSet en mode en ligne, définissez le bouton bascule surEn ligne.CONSEIL: Le mode en ligne s’appuie sur la valeurURL du point de terminaison du serveurde l’objet client OPC UA. SélectionnezActualiserpour actualiser les nœuds publiés par le serveur OPC UA.
- Pour importer des balises en mode hors ligne, définissez le bouton bascule surHors ligneet dansChemin du fichier, indiquez un chemin d’accès au fichierXMLavec le NodeSet.
- Sélectionnez les nœuds à importer, puis sélectionnezSuivant.
- (facultatif) Pour configurer un autre client OPC UA, sélectionnezConfigurer un autre dispositifet répétez la procédure.
- SélectionnezQuitter.
Dans
Vue de projet
, dans le dossier OPC-UA
, l’objet client OPC UA configuré s’affiche.- (facultatif) Configurez les propriétés avancées du client OPC UA. Consultez la rubrique Configurer le client OPC UA.
- (facultatif) Configurez les nœuds à importer lors de l’exécution. Consultez la rubrique Importer des nœuds lors de l’exécution.
Fournir une réponse