Développer une interface utilisateur avec une image réactive
Implémentez une image externe dans votre projet et rendez l’image réactive en fonction de la taille de la fenêtre.
Exemple d’application
Dans cet exemple, le logo
Rockwell Automation
s’étend sur les bords de la fenêtre d’application à mesure du redimensionnement.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ResponsiveExternalImage.zipConditions préalables
- Téléchargez et extrayez le logo.
- Pour développer le projet
- DansVue de projet, double-cliquez surMainWindow (type).L’éditeur s’ouvre dans une fenêtre séparée.
- Faites glisser le logo téléchargé depuis votre ordinateur vers l’éditeur.DansVue de projet, un objetImage1apparaît sousMainWindow (type).
- DansPropriétés, définissezAlignement horizontaletAlignement verticalsurÉtirer:
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse