Configurer les ID de paramètres régionaux
Créez des ID de paramètres régionaux et ajoutez-les au dictionnaire.
- Créer des ID de paramètres régionaux pour l’anglais (US) et l'italien :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnezet saisissezLocaleIds.
- Dans la partie supérieur dePropriétés, sélectionnezet sélectionnezVariable.
- Double-cliquez sur le nom de la variable et saisissezen-US.
- SélectionnezInt32et sélectionnezLocaleId.CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la caseAfficher tout.
- Pour la valeur de la propriété, sélectionnezen-US.
- Dans la partie supérieur dePropriétés, sélectionnezet sélectionnezVariable.
- Double-cliquez sur le nom de la variable et saisissezit-IT.
- SélectionnezInt32et dansÉditeur de type de données, sélectionnezAfficher toutet sélectionnezLocaleId.
- Pour la valeur de la propriété, sélectionnezit-IT.
- Ajouter les paramètres régionaux pour l'italien dans le dictionnaire :
- DansPropriétés, développezTraductions.
- Double-cliquez surLocalizationDictionary1.
- Dans le volet du milieu, dans la partie supérieure, sélectionnezAjouter un paramètre régional.
- Dans la liste, sélectionnezit-ITet sélectionnezAjouter le paramètre régional sélectionné.
Fournir une réponse