Développer une interface de gestion des utilisateurs

Développez à partir de zéro une solution de gestion des utilisateurs multilingue.
CONSEIL: Au lieu de créer une interface de gestion des utilisateurs à partir de zéro, vous pouvez utiliser les widgets prédéfinis. Pour plus d’informations, dans la barre d’outils, sélectionnez
Bibliothèques de modèles
et recherchez
User Editor
L’interface de gestion des utilisateurs vous permet d'effectuer les actions suivantes :
  • Créer des comptes utilisateurs
  • Retirer des comptes utilisateurs
  • Modifier le mot de passe et l’emplacement des comptes utilisateurs
Exemple d’application
CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
UserManagementInterface.zip
Conditions préalables
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal