Créer un dictionnaire de localisation

Créez un dictionnaire de localisation pour afficher le contenu de l’application dans la langue où se trouve l’utilisateur. Le dictionnaire de localisation contient toutes les chaînes traduites dans les différentes langues. Vous pouvez ensuite sélectionner une langue à afficher pour l’application lors de la conception et de l’exécution.
Si vous créez un projet dans
FactoryTalk Optix Studio
à l’aide d’un modèle standard, le dossier
Traductions
contient un dictionnaire de localisation par défaut.
  • Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Traductions
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    LocalizationDictionary
    .
DictionnaireLocalisation#
apparaît dans le dossier
Traductions
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal