Exemples de requête de données numériques
Exemples de requêtes permettant de filtrer les moteurs en fonction de différentes propriétés.
- Afficher l’objet Motor5
- SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
- Afficher les moteurs ayant une Accélération de 20
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
- Afficher les moteurs ayant une Accélération de 20 et une Vitesse comprise entre 300 et 500
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
- Afficher les moteurs dont les noms commencent par
(Défectueux)Faulty - SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Fournir une réponse