Afficher les données de l'enregistreur
Affichez les données de l’enregistreur de données et de l’enregistreur d’événements dans une table.
Conditions préalables
Pour cela, vérifiez que l'enregistreur de données et l'enregistreur d'événements sont configurés. Consultez les rubriques suivantes :
- Pour afficher les données de l’enregistreur
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit surInterface utilisateuret sélectionnez .
- Sélectionnez l'objetGrille de donnéespour l'ouvrir dans l'éditeur.
- DansVue de projet, faites glisser un objetEnregistreur de donnéesouEnregistreur d’événementsvers l’objetGrille de donnéesdans l’éditeur.L'objetGrille de donnéesaffiche les données stockées par l'enregistreur dans la base de données.
- Pour afficher les données mises à jour en temps réel lors de l’exécution, configurez la méthodeMettre à jourou la propriétéDurée d’actualisation automatiquede l’objetGrille de données.CONSEIL: En général, la méthode est associée à un événement d'objetBouton.
Fournir une réponse