Graphique en secteurs

Graphique en secteurs

Afficher les données du modèle ou de la base de données dans un graphique en secteurs.
BrowseName
PieChart
SuperType
Élément(Item)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Modèle
Model
Référence au modèle d’informations ou à la base de données où obtenir les données.
Requête
Query
Requête SQL standard pour filtrer les données d’intérêt. Vous pouvez l’utiliser pour filtrer les données à partir d’une base de données et filtrer les données obtenues à partir d’un modèle basé sur les nœuds. Dans le cas d’un modèle basé sur les nœuds, la partie du modèle SELECT * FROM est requise, suivie de la clause WHERE pour indiquer les conditions de recherche, par exemple : SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Étiquette
Label
Étiquettes des sections du graphique.
Valeur
Value
Valeur affichée et potentiellement modifiée par l’utilisateur.
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Méthodes

Actualiser
BrowseName
Refresh
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal