Créer un widget des valeurs de moteur (type)

Créez des éléments de conteneur pour les jauges, les étiquettes et les zones de texte associées aux valeurs de moteur sélectionnées.
  1. Créer le panneau du widget des valeurs de moteur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Interface utilisateur
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MotorValuesWidget
      .
  2. Créer un alias pour les instances de moteur :
    1. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Alias
      .
    2. Double-cliquez sur
      Alias1
      et saisissez
      Motor
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      Genre
      et
      ProjectName
      Modèle
      MotorType (type)
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Créer un panneau de vitesse du moteur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MotorValuesPanelWidget
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MotorSpeedPanel
      .
  4. Créer un panneau d’accélération du moteur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MotorValuesWidget
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MotorAccelerationPanel
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.