Verrouiller ou déverrouiller un objet graphique
Verrouillez un objet pour empêcher sa modification lors de la conception.
- DansVue de projetou dans la fenêtre, passez le curseur de la souris sur le conteneur et sélectionnez l'une des options suivantes :
- . Verrouille l’objet.Verrouiller
- . Déverrouille l’objet.Déverrouiller
Fournir une réponse