Configurer un éditeur de recettes

Configurez l’éditeur de recettes afin de gérer les recettes lors de l’exécution.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques
    , recherchez
    Recipes Editor
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Éditeur de recettes
    sur
    Page4 (type)
    dans
    Vue de projet
    .
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    ÉditeurDeRecettes1
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Alignement horizontal
    sur
    Étirer
    .
    L’objet ajuste sa largeur au conteneur lors de l’exécution.
  7. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    ÉditeurDeRecettes1
    .
  8. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    SchémaDeRecette
    et
    ProjectName
    Recettes
    SchémaDeRecette1
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    ÉditeurDeRecettes1
    et sélectionnez
    Exécuter la configuration
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal