Configurer un événement de changement

Déclenchez des méthodes si la valeur d’une variable ou propriété d’objet est changée.
CONSEIL: Si vous utilisez une balise d’automate dans un événement de changement, la balise est toujours mise à jour lors de l’exécution, même si la
Application FactoryTalk Optix
n’affiche pas la valeur de la balise.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet ou une variable.
  2. Dans
    Propriétés
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur une variable ou une propriété et sélectionnez
    Nouveau
    Événement de modification
    .
    CONSEIL: Au besoin, sélectionnez l’option
    Add
    pour ajouter une variable.
  3. Dans
    Événements
    , en regard de
    VariableChanged
    , sélectionnez
    Add
    .
  4. Sélectionner une méthode :
    • Pour les méthodes globales, développez
      Commandes
      .
    • Pour les méthodes locales, développez les nœuds qui exposent des méthodes (par exemple, un nœud
      GrilleDeDonnées
      expose une méthode
      Actualiser
      ) ou développez le nœud lié à un NetLogic spécifique.
  5. (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez des arguments.
  6. (Facultatif) Sélectionnez plusieurs méthodes en répétant les étapes 3 à 5.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.