Configurer Push Agent

Ajoutez le NetLogic Push Agent depuis
Bibliothèques de modèles
et configurez les paramètres de Push Agent.
Conditions préalables
  1. Installez les packages
    M2MQTT
    et
    NewtonSoft.Json
    . Consultez la rubrique Ajouter des packages NuGet.
  1. Pour configurer un Push Agent
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , recherchez
    Push Agent
    .
  4. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Push Agent
    vers le NetLogic dans
    Vue de projet
    .
  5. Sélectionnez
    Fermer
    .
  6. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Push Agent
    .
  7. Dans
    Propriétés
    , modifiez les propriétés de Push Agent.
    Pour plus d’informations, consultez Propriétés de Push Agent.
  8. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    Push Agent
    .
    Un éditeur externe s’ouvre dans un onglet distinct.
  9. Générez le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal