Ajouter des packages NuGet

Certains widgets et scripts de bibliothèque nécessitent l’installation de packages NuGet spécifiques.
Pour plus d'informations sur NuGet, consultez Qu'est-ce que NuGet et quel est son fonctionnement ? | Microsoft Docs.
IMPORTANT:
FactoryTalk Optix Studio
prend en charge uniquement les bibliothèques .NET avec le framework de destination .NET Standard 6.0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal