Créer un panneau

Créez un panneau doté d’une étiquette qui s’ajuste sur les paramètres régionaux d’un utilisateur actuellement connecté.
  1. Créer un dossier pour les panneaux :
    Ce dossier est récupéré par le projet du client.
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Interface utilisateur
      et sélectionnez
      Nouveau
      Dossier
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Panels
      .
  2. Créer un panneau (type) :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Panneaux
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau
      .
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Panneau1 (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    3. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      HelloWorldLabel
      .
    4. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Hello World!
      .
  3. Ajouter un chargeur de panneau :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Chargeur de panneau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le chargeur de panneau, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ServerPanelLoader
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Panneau
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      Panneaux
      Panneau1 (type)
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.