Enregistreur d’événements

Enregistre les propriétés d’un ou plusieurs types d’événement d’intérêt générés par un nœud spécifique et/ou par ses nœuds enfants, ou par n’importe quel nœud du projet, et les stocke dans une base de données.
BrowseName
EventLogger
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Activé
Enabled
Activer/désactiver l’enregistrement des événements.
Paramètres régionaux
Locales
Paramètres régionaux d’intérêt pour le stockage des traductions de données LocalizedText dans la base de données, généralement les descriptions des événements. Chaque paramètre régional dispose d’une colonne supplémentaire dans la base de données pour chaque propriété localisée. Si la valeur est vide, les paramètres régionaux sont ceux attendus par le projet (propriété Paramètres régionaux du nœud racine du projet).
Base de données
Store
Base de données dans laquelle stocker les données d’événements.
Configurations d’événements
EventConfigurations
Collection de configuration d’événement des objets. Si la valeur vide, elle enregistre les événements générés par un nœud de projet.
Chemins vers champs d’événements
EventFieldPaths
Arguments d’événements
EventArguments
Champs d’événements à enregistrer
EventFieldsToLog
Propriétés pour enregistrer les différents événements d’intérêt.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.