Types d’alarmes personnalisées
Créez des types d’alarmes personnalisées en configurant des propriétés supplémentaires pour l’alarme.
Les types d’alarmes personnalisées affichent des colonnes supplémentaires dans la
Grille d’alarmes
. Par exemple, créez une propriété d’alarme supplémentaire pour que la Grille d’alarmes
affiche le nom du système mécanique attribué par l’alarme.La création de types d’alarmes personnalisées assure l’efficacité et la cohérence grâce à leur réutilisation. Réutilisez des alarmes en créant des instances d’un type d’alarme. Par exemple, vous pouvez avoir une machine avec plusieurs détecteurs de température. Au lieu de configurer des alarmes individuelles pour chaque détecteur, configurez un type d’alarme
TemperatureAlarm
et créez une propriété DetectorID
pour le type d’alarme. Connectez le détecteur à la variable surveillée.Lorsque vous créez des instances de l’alarme
TemperatureAlarm
dans la Grille d’alarmes
, vous pouvez filtrer les alarmes selon un DetectorID
spécifique pour la machine.Fournir une réponse