Créer une zone de liste

Créez une zone de liste qui vous permet de basculer entre les objets Moteur et Four.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Zone de liste
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Modèle
    et
    ProjectName
    Modèle
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Développez
    Modèle
    et créez un lien dynamique entre
    ItemKind
    et
    Types
    ObjectTypes
    Objet
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal