Effectuer un zoom avant et un zoom arrière dans un graphique de tendances
Effectuez un zoom sur les axes X et Y d’un graphique de tendances pour cibler des données spécifiques. Effectuez un zoom avant et un zoom arrière sur les axes du graphique de tendances ensemble ou séparément.
- Pour effectuer un zoom sur les axes X et Y
- Utilisez le geste de pincement pour zoomer.
- Placez le pointeur de la souris dans la zone de votre choix du graphique de tendances et faites défiler vers l’avant ou vers l’arrière.
- Sélectionnez le graphique de tendances et sélectionnez+ou-.
- Pour effectuer un zoom avant et un zoom arrière sur l’axe X uniquement
- Placez le pointeur de la souris n’importe où dans le graphique de tendances, maintenez la toucheenfoncée, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas.Ctrl
- Pour effectuer un zoom avant et un zoom arrière sur l’axe Y uniquement
- Placez le pointeur de la souris n’importe où dans le graphique de tendances, maintenez la toucheenfoncée, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas.Alt
Fournir une réponse