Développer une icône permettant de modifier la couleur
Configurez l’image d’un convoyeur dont la couleur du châssis change en fonction de l’état d’alarme associé.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ChangeIconColorBasedOnAlarm.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse