Modifier l’ordre des objets

Déplacez les objets sélectionnés devant ou derrière d'autres objets dans l'éditeur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur un conteneur ou sélectionnez
    Editor
    .
    L’éditeur ouvre un onglet distinct.
  2. Sélectionnez l’objet à déplacer.
    CONSEIL: Pour sélectionner plusieurs objets, maintenez la touche
    Ctrl
    enfoncée et sélectionnez d'autres éléments.
  3. Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez le bouton pour déplacer l'objet par rapport aux autres objets :
    • Déplacer à l'arrière-plan
      . Permet d'envoyer l'objet derrière tous les objets dans l'éditeur.
    • Déplacer derrière
      . Permet d'envoyer l'objet derrière l'objet suivant dans l'éditeur.
    • Déplacer devant
      . Permet d'envoyer l'objet devant l'objet suivant dans l'éditeur.
    • Déplacer au premier plan
      . Permet d'envoyer l'objet devant tous les objets dans l'éditeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal