Créer un objet Moteur

Créez un objet Moteur et une configuration de moteur à utiliser dans une recette.
  1. Créer un objet Moteur
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Objet
    .
  3. Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    Motor
  4. Ajouter et configurer des variables :
    1. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , ajoutez deux variables en sélectionnant
      Add
      , puis
      Variable
      .
    2. Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • Speed
      • Acceleration
  5. Créer un objet de configuration de moteur
  6. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Motor
    et sélectionnez
    Nouveau
    Tout
    Modèle
    Objet
    .
  7. Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    Configuration
  8. Ajouter et configurer des variables :
    1. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , ajoutez trois variables en sélectionnant
      Add
      , puis
      Variable
      .
    2. Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • MaxRevolutionsPerMinute
      • MaxThrottle
      • MinThrottle
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal