Préparer la machine distante pour le débogage
Installez et configurez l'application de bureau Débogueur distant.
Conditions préalables
Téléchargez et installez Visual Studio Debug Tools à partir de Débogage distant d’un projet C# ou VB - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
- Pour préparer la machine cible du débogage à distance
- Ouvrez l'application de bureau Débogueur distant.
- Observez le dispositif et le port pour vous connecter à la cible du débogage à distance.
- Configurez le pare-feu. Consultez Débogage distant d’un projet C# ou VB - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
Fournir une réponse