Ajouter des utilisateurs (serveur)
Créez des utilisateurs multilingues.
Conditions préalables
Ajoutez le paramètre régional it-IT. Consultez la rubrique Ajouter une langue de paramètre régional à un dictionnaire de localisation.
- Pour ajouter des utilisateurs
- Créer un dossier pour les utilisateurs de domaine :
- DansVue de projet, développezSécurité.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierUtilisateurset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnez et saisissezDomainUsers.
- Créer les utilisateurs de domaine :
- Créez deux utilisateurs en cliquant avec le bouton droit de la souris surDomainUserset en sélectionnant .
- Pour renommer les utilisateurs, passez le curseur de la souris sur chaque utilisateur, sélectionnez et saisissez :
- Alice
- Frank
- DansVue de projet, sélectionnezAlice.
- DansPropriétés, définissezLocaleIdssuren-US.
- DansVue de projet, sélectionnezFrank.
- DansPropriétés, définissezLocaleIdssurit-IT.
Fournir une réponse